SDG 6.3 ist ein spezifisches Unterziel innerhalb von SDG 6. Das Ziel besteht darin, bis 2023 den Zugang zu sauberem Wasser zu verbessern, die Wasserqualität zu schützen und Maßnahmen gegen Verschmutzung zu ergreifen. Es umfasst auch die Förderung der effizienten Nutzung von Wasserressourcen und die Unterstützung von Ländern bei der Erhöhung des Anteils an aufbereitetem Abwasser, das wiederverwendet wird. So soll sichergestellt werden, dass Menschen Zugang zu sauberem Wasser haben und dass Wasserressourcen nachhaltig genutzt und geschützt werden.
Sauberes Trinkwasser für alle? Abwasseraufbereitung als Schlüssel zum Erfolg
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Wasser ist eine endliche Ressource. Sie wird knapp. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben derzeit 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und mehr als 4,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sanitären Anlagen. Entsprechend hat die Weltorganisation ehrgeizige Zielvorgaben definiert, die dem Wassermangel entgegenwirken sollen. Doch um die UN-Ziele zu erreichen, müssen die Kapazitäten für die weltweite Abwasseraufbereitung um 8,56 Milliarden Kubikmeter pro Jahr erhöht werden! Laut einer von ABB in Auftrag gegebenen Studie gelingt dies nur, wenn bis 2030 jedes Jahr 469 zusätzliche Aufbereitungsanlagen in Betrieb genommen werden.