Warum Messtechnik entscheidend ist für mehr Nachhaltigkeit

Symbolbild Nachhaltigkeit
Gefällt mir
Bookmark
Intro

„Was man nicht messen kann, kann man nicht lenken“ – und auch nicht verbessern. Wie soll man, ohne den Status Quo zu kennen, Prozessleistungen optimieren? Moderne Messtechnik bildet somit die Grundlage für die digitale Transformation der Industrie und ist auch der Schlüssel dazu, dass Industrieunternehmen ihre Anlagen umweltfreundlicher gestalten können. 

Blick nicht nur auf die offensichtlichen Daten richten

Wenn man an die Messung der Auswirkungen industrieller Aktivitäten auf die Umwelt denkt, stellt man sich vielleicht eine Fülle von Daten über die Luft- und Wasserqualität vor, die von analytischen Instrumenten erfasst werden. Natürlich sind diese Geräte auf dem Weg zu einer besseren Umweltleistung von unschätzbarem Wert, aber sie sind nur ein Teil des Ganzen. 
 
Eine ebenso wichtige, wenn nicht sogar noch wichtigere Rolle, spielen Tausende von verschiedenen Feldmessgeräten, die in Industrieanlagen weltweit eingesetzt werden. Abgesehen von den offensichtlichen Zielen, wie saubere Luft und lebenserhaltendes Wasser, müssen auch Durchfluss, Druck, Temperatur und Füllstand in den Produktionsprozessen gemessen und gesteuert werden. Jeden Tag messen die Feldmessgeräte still und leise diese Schlüsselparameter. Die Bereitstellung genauer Daten zu diesen Kriterien trägt entscheidend dazu bei, Prozesse effizienter zu gestalten und sicherzustellen, dass keine wertvollen Materialien und Energie verschwendet werden. 

Die unsichtbaren Helden der Prozessoptimierung

Die meisten von ihnen sind mit Messtechnologien vertraut und wissen, dass sie zur Verringerung von Abfällen und Umweltverschmutzung eingesetzt werden können. Ein wichtiges Puzzlestück sind dabei die Sensoren. Sie arbeiten leise und zuverlässig mit höchster Präzision im Hintergrund und helfen den Anlagenbetreibern zu verstehen, wie sie Ressourcen nachhaltiger nutzen und energieeffizienter werden können. Sie spielen eine entscheidende Rolle dabei, die Gesellschaft näher an „Net Zero“ zu bringen.

Prozesse per Ferndiagnose steuern

Heutige Sensoren können aber noch viel mehr leisten, als nur den Parameter zu messen, für den sie entwickelt wurden. Dank neuer digitaler Möglichkeiten können wir viel detailliertere Informationen über die Vorgänge sowohl im kontrollierten Prozess als auch in den Geräten selbst erhalten. Ob Sie nun Parameter ändern oder den Zustand eines Geräts diagnostizieren müssen, all dies kann aus der Ferne erfolgen.

Dies ist in einer Reihe von Prozessen von unschätzbarem Wert. Bei Hunderten oder gar Tausenden von verschiedenen Messgeräten, die Parameter an Schlüsselpunkten messen, ist es von entscheidender Bedeutung, Daten von jedem Ort aus abrufen zu könnensei es von einer Produktionslinie in der Nähe des Büros oder von einem Gaswerk, das Tausende von Kilometern entfernt ist.

Messinstrumente in neuen Industrien

Der Anwendungsbereich der Instrumente entwickelt sich rasch, da neue Industrien auf den Plan treten, um den Bedarf an umweltfreundlichen Energiequellen zu decken. Die Wasserstoffproduktion beispielsweise erfordert eine genaue Bewertung von Faktoren wie Temperatur, Gaszusammensetzung und Druck. Für die Batterieherstellung werden Instrumente benötigt, die die Temperatur, die Bestandteile der schützenden Produktionsatmosphäre und die Zusammensetzung der Füllstoffe messen können.

Die von diesen Instrumenten gesammelten Daten können in allen Bereichen – von den Betriebskosten bis zur Produktqualität – einen großen Unterschied ausmachen und machen sie zu den unsichtbaren Helden der Prozessoptimierung.

Prozessoptimierung und Umsatzwachstum führen zu mehr Nachhaltigkeit

Dank Messtechnik können Unternehmen ihr Umsatzwachstum steigern, Kosten senken, regulatorische und rechtliche Eingriffe reduzieren, ihre Produktivität erhöhen und ihre Investitionen und Anlagen optimieren. Dies kann mit zugänglichen, innovativen digitalen Technologien, die verwertbare Datenerkenntnisse liefern, erreicht werden.

Dies ermöglicht, einen nachhaltigeren Ansatz für den industriellen Betrieb und die Energieerzeugung auf der ganzen Welt zu wählen. Und Umsatzwachstum und eine erhebliche Kostenreduzierung können zu einer Optimierung von Investitionen und Anlagen und somit auch zu mehr Nachhaltigkeit führen.

Fazit: Messtechnik ebnet den Weg zu einer Dekarbonisierung der Gesellschaft

Wir von ABB helfen unseren Kunden, ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, indem wir ihre Emissionen messen, die grüne Energiewende vorantreiben und Prozesseffizienz ermöglichen. Denn: Nachhaltigkeit beruht auf Messungen. Sie spielen eine unschätzbare Rolle bei der Ermittlung und der kontinuierlichen Verbesserung, die Unternehmen dabei helfen können, ihre Nachhaltigkeits- und Betriebsleistung zu optimieren – für einen saubereren und grüneren Planeten.