Robert Löbach ist ausgebildeter Mechatroniker und hat sein Wissen im Maschinenbau durch ein Studium der Mechatronik vertieft. Seine ersten 14 Berufsjahre war er in einem familiengeführten, mittelständischen Unternehmen tätig, das Automatisierungskomponenten und seit einiger Zeit auch eigene Roboter herstellt. In dieser Zeit führten ihn acht Jahre in den Export für die USA, die EU und ASEAN-Region. Zusammen mit seinen Kollegen hat er Ausgabeautomaten und später auch ganze Prozesse automatisiert. Seine Faszination für Robotik und die Suche nach einer neuen Herausforderung brachten ihn 2024 zu ABB Robotics, wo er als Business Development & Sales Manager unter anderem für den Ausbau der Partnernetzwerke für kollaborative Roboter verantwortlich zeichnet.
Not treibt Innovation: Wie KMU mit kleinen und leichten Robotern wieder wettbewerbsfähig werden
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Selbst mit anzupacken, kann ein tolles Gefühl sein: Wer sich allein oder im Team erfolgreich Aufgaben gestellt hat, weiß, wovon die Rede ist. Doch nicht immer tut es dem Menschen gut, wenn er Dinge wortwörtlich in die Hand nimmt. In vielen Branchen können monotone oder sogar gefährliche Tätigkeiten die Gesundheit der Beschäftigten beeinträchtigen. Wie gut, dass es kollaborative Roboter, kurz: Cobots, gibt: Sie nehmen dem Menschen viele dieser Aufgaben ab und lassen sich insbesondere in kleinen und mittleren Betrieben kosteneffizient einsetzen. Cobot-Experte Robert Löbach erläutert, worauf es dabei ankommt.