Kühltürme werden in der Lebensmittelherstellung weltweit eingesetzt. Was passiert aber, wenn Lüfter in Kühltürmen ausfallen oder gewartet werden müssen? Bei Anlagen zur Herstellung von Lebensmitteln und Getränken geht es in diesem Fall um mehr als den Produktionsausfall oder das Warten auf Ersatzteile und die damit verbundenen Kosten. Es könnte bedeuten, dass die zur Lebensmittelherstellung benötigten Rohstoffe verderben. Ein herkömmliches Antriebssystem für Kühlturmlüfter besteht aus einem AC-Motor, einem Getriebe, Stehlagern und Wellenkupplungen, um den benötigten Luftstrom zu erzeugen. Bei jeder dieser mechanischen Komponenten besteht das Risiko eines Ausfalls durch den täglichen Einsatz in einer extremen Umgebung. Koppelt man hingegen einen umrichtergeregelten Permanentmagnetmotor direkt an den Lüfter, werden die gesamten mechanischen Vorrichtungen nicht benötigt. ABB bietet eine entsprechende Lösung für den Direktantrieb von Kühltürmen. Der Lüfter wird direkt mit dem Motor gekoppelt und von einem Frequenzumrichter geregelt. Durch den Wegfall des Getriebes erhöht sich der Wirkungsgrad; die Antriebskraft des Motors wird nahezu verlustfrei auf den Lüfter übertragen. Mit dem Motor-Antriebspaket von ABB entfallen die Probleme, die mit herkömmlichen Getrieben oder Riementrieblösungen verbunden sind. Zudem senkt das Paket die Kosten, den Wartungsaufwand und den Energieverbrauch. Da kein Getriebe und kein Antriebsstrang benötigt werden, verringert sich der Lärm, der von dem Kühlturm ausgeht, signifikant.