Drei Monate. Alle Gewerke. Ein Termin: ABB modernisiert im Kraftwerk Weiher weit mehr als die Leittechnik

Eine Aufnahme des Kraftwerks Weiher, dessen Leitwarte in Block 3 von ABB renoviert und mit einem neuen Leitsystem ausgestattet wurde.
Gefällt mir
Bookmark
Intro

Ein Kraftwerk technisch zu modernisieren, ist anspruchsvoll. Es während eines nur dreimonatigen geplanten Stillstands grundlegend zu erneuern, ohne den Terminplan ein einziges Mal anzupassen, klingt eher nach „Mission Impossible“ als nach einem klassischen Modernisierungsprojekt. Im saarländischen Kraftwerk Weiher war exakt dies die herausfordernde Ausgangslage. ABB sollte für STEAG Power nicht nur das Prozessleitsystem von Block 3 modernisieren, sondern als Generalunternehmer die Verantwortung für ein Gesamtprojekt übernommen, das von Cyber Security und neuer Hardware bis zum kompletten Umbau der Leitwarte reichte. Die Antwort von ABB lautete: Challenge accepted.

Drei Monate für ein Gesamtprojekt

Bei klassischen Modernisierungen erneuert ABB das Prozessleitsystem, tauscht Controller und installiert neue Bedienplätze. In Weiher war der Anspruch deutlich weiter gefasst: STEAG Power wollte die komplette Umsetzung aus einer Hand. ABB übernahm daher neben der Leittechnik auch die Gesamtverantwortung für die Baumaßnahmen und die Koordination aller beteiligten Gewerke. 

Der Rahmen war eng gesteckt. Sämtliche Arbeiten mussten innerhalb eines dreimonatigen Stillstands abgeschlossen sein. Der Fertigstellungstermin war verbindlich vereinbart, bei Verzögerungen drohte eine Vertragsstrafe. Parallel zu den technischen Arbeiten musste die bestehende Leitwarte vollständig umgebaut werden, einschließlich Großbildwand, Bedienplätzen, Wartenmöbeln, Besprechungsraum, Küche und Sanitärbereichen. Und sogar die Fenster mussten vergrößert werden – daher stand auch ein Durchbruch der Außenwand auf dem Programm. Der wiederum hatte Auswirkungen auf die Statik. Daher musste nicht zuletzt auch die Zusammenarbeit mit den Behörden mitbedacht werden.

"Mit dem Upgrade von Melody UX auf ABB 800xA haben wir eine moderne und zukunftsfähige Plattform für die Bedienung und Beobachtung unserer Anlage geschaffen. Neben dem erfolgreichen System- und Composer-Upgrade konnten wir auch unsere Leitwarte grundlegend modernisieren und die Arbeitsbedingungen für das Betriebspersonal deutlich verbessern. Besonders positiv war die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ABB während der Planung und Umsetzung des Projekts.“

Matthias Heid, Leiter Elektro-/Leitanlagen, Kraftwerk Weiher

Von der Leittechnik bis zur Leitwarte

Im Zentrum der Modernisierung stand die Migration des bisherigen Maestro-UX-Systems auf ABB Ability™ System 800xA. ABB aktualisierte das Engineering, integrierte neue Rechnerschränke und Hardwareplattformen und tauschte allein für das Prozessleitsystem 44 Controller aus. Hinzu kamen neue P14-Koppelkarten, die Erneuerung der Erregeranlage sowie ein umfassendes Cyber-Security-Konzept gemäß aktueller BSI-Anforderungen.

Material im hohen einstelligen Millionenbereich musste beschafft, bereitgestellt und innerhalb des kurzen Zeitfensters verbaut werden. Gleichzeitig galt es, zahlreiche technische, bauliche und organisatorische Arbeitspakete eng aufeinander abzustimmen. Darunter waren auch Gewerke, die nicht zum üblichen Leistungsumfang eines reinen Automatisierungsprojekts gehören.

Die Herausforderung bestand damit nicht allein darin, jedes einzelne System in Betrieb zu nehmen. Entscheidend war das Zusammenspiel: Umbauarbeiten, Leittechnik, IT- und OT-Sicherheit, Tests, Inbetriebnahme sowie der spätere Parallel- und Probebetrieb mussten präzise ineinandergreifen. ABB koordinierte die beteiligten Partner über die gesamte Projektlaufzeit – und hielt den ambitionierten Zeitplan ohne Nachsteuerung ein.

Szenariensteuerung für den Ausnahmefall

Block 3 des Kraftwerks Weiher gehört zur Netzreserve. Anders als in einem kontinuierlich laufenden Kraftwerk finden viele Betriebsabläufe deshalb seltener statt. Für das Leitwartenpersonal bedeutet das: Tritt eine Störung auf, müssen auch weniger routinierte Abläufe sicher und schnell beherrscht werden. Bereits im bisherigen Prozessleitsystem unterstützten hinterlegte Szenarien die Bediener. Fällt etwa eine Pumpe aus, zeigt das System, welche Prüfungen und Maßnahmen erforderlich sind. ABB hat diese Funktion weiterentwickelt und stärker in den Arbeitsablauf der Leitwarte integriert.

Bei einer Störung wird nun nicht nur der Ausfall gemeldet. Das System spielt zugleich den betroffenen Anlagenbereich direkt auf den Bildschirm. Über einen Dialog führt es Schritt für Schritt durch die vorgesehenen Maßnahmen. Ist ein Schritt erledigt und bestätigt, erscheint unmittelbar der nächste. Das beschleunigt die Orientierung im Störfall, reduziert die Suche in Betriebsanleitungen und unterstützt das Leitwartenpersonal dabei, auch seltene Situationen strukturiert zu lösen.

„Die Modernisierung der Leitwarte und der Leittechnik ist aufgrund ihres großen Umfangs und ihrer Komplexität ein anspruchsvolles Projekt. Dass ein Projekt dieser Größenordnung erfolgreich umgesetzt werden konnte, ist dem außergewöhnlichen Engagement und der hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten zu verdanken. Pünktlich zum 50. Jubiläum von KW Weiher Block 3 wurde mit der Modernisierung die Basis für einen zukunftssicheren und langfristig zuverlässigen Betrieb geschaffen. Die neue Leitwarte und die moderne Leittechnik stärken nicht nur die Zukunftsfähigkeit des Standorts und verbessern die Arbeitsbedingungen nachhaltig, sondern schaffen auch die Voraussetzungen, um kommende Generationen von Fachkräften für die Energiebranche zu begeistern. Es macht uns stolz, dass ABB mit diesem Modernisierungsprojekt einen wichtigen Beitrag dazu leisten konnte, die Anlage fit für die nächsten Jahrzehnte zu machen.“

Özlem Sönmez, ABB-Projektleiterin

Bewährte Partnerschaft als Basis für Zukunftssicherheit

Als STEAG Power ABB gegen Ende 2024 für das Projekt anfragte, setzte das Unternehmen auf eine bereits bewährte Zusammenarbeit: Im Kraftwerk Weiher ist seit Jahren ABB-Leittechnik im Einsatz. Die erfolgreiche Umsetzung der umfassenden Modernisierung bestätigt dieses Vertrauen und erweitert die Partnerschaft um eine wichtige Referenz für vergleichbare Projekte im Kraftwerksumfeld.

Für Block 3 schafft das Projekt zugleich eine sichere Grundlage für die Zukunft. Die erneuerte Leitwarte verbessert die Arbeitsbedingungen des Betriebspersonals, während die neue Automatisierungs- und Leittechnik Verfügbarkeit, Cyber Security und die langfristige Betriebsfähigkeit der Anlage stärkt. So ist das Kraftwerk Weiher technisch darauf vorbereitet, seine Rolle in der Netzreserve auch in den kommenden Jahrzehnten zuverlässig zu erfüllen.