Um die Zusammensetzung und Qualität von Gasen zu messen, kommt Gaschromatographie zum Einsatz. Dazu wird eine Gasprobe in die einzelnen Bestandteile getrennt. So lässt sich bestimmen, welche Gase zu welchen Anteilen in einer Gasmischung enthalten sind. Je dynamischer Prozesse sind und je mehr unterschiedliche Gasquellen zum Einsatz kommen, desto wichtiger ist diese Genauigkeit, denn schleichende Veränderungen können Prozessketten instabil machen.
Vom Messgerät zum Co-Pilot: Wie moderne Gasanalytik Anlagen stabil hält

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
In einer Raffinerie laufen rund um die Uhr zahlreiche Prozessschritte gleichzeitig ab: Während ein Reaktor beschickt wird, fährt ein Trennprozess an und eine Produktcharge wandert zur nächsten Stufe. Die ganze Anlage arbeitet im Takt. Damit dieser Prozess nicht ins Stolpern gerät, kommt es darauf an, dass die Gasströme exakt die richtige Zusammensetzung haben. Kleinste Abweichungen verändern die Produktqualität, führen zu ineffizienten Prozessen oder beeinträchtigen im schlimmsten Fall die Sicherheit.