Funk oder Draht: Die perfekte Lösung fürs Smart Home

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Ob Altbau oder das neu geplante Eigenheim: Wohngebäude werden immer vernetzter, digitaler, smarter. Bei der Vernetzung schwören einige auf Funklösungen. Andere setzen konsequent auf eine kabelgebundene Lösung. Doch wann eignet sich welcher Ansatz und was sind die spezifischen Vor- und Nachteile? Tauche mit uns in die Welt der Smart Home-Technologien ein und finde heraus, welche Lösung für dich die richtige ist. 

Räumen wir gleich mal mit einem Vorurteil auf: Ein richtiges Smart Home braucht eine Verkabelung und ist durch den Installationsaufwand nur im Neubau sinnvoll. Denn moderne nachrüstbare Smart-Home-Systeme sind speziell für Modernisierungen entwickelt worden. Die intelligenten Funksysteme eignen sich hervorragend für die Nachrüstung und lassen sich ganz ohne Schmutz und Lärm installieren.  

Ein vernetztes Zuhause ist ein nicht unwesentlicher Beitrag zum energieeffizienteren Wohnen. So sind die Möglichkeiten, im Gebäudesektor durch die Digitalisierung Energie einzusparen, vielfältig, insbesondere im Bereich der Elektroinstallation. Eine smarte Beleuchtungssteuerung, das Abschalten aller nicht benötigen Geräte beim Verlassen des Hauses, eine Tag–/Nachtabsenkung der Heizung sowie ein intelligenter Sonnen–/Hitzeschutz durch eine automatische Jalousiesteuerung verbessern die Energiebilanz zuhause. 

 

So trumpfen Wireless-Lösungen auf

Die Wireless-Lösungen bieten einige klare Vorzüge: Sie sind überall flexibel einsetzbar und benötigen lediglich eine herkömmliche 230 Volt Elektroinstallation. Das macht sie besonders attraktiv für Upgrades und Renovierungsprojekte. Es ermöglicht, dass Einzelgeräte, ganze Räume oder das komplette System nach persönlichen Vorstellungen konzipiert und später erweitert oder angepasst werden können. Das schenkt dem Elektroinstallateur eine immense Flexibilität, selbst in letzter Minute. Sollte der Kunde am Ende des Projekts Änderungswünsche haben, lassen sich diese problemlos umsetzen. 

Aktuelle Funksysteme profitieren von einem sogenannten Mesh-Netzwerk, bei dem die Geräte miteinander verbunden sind, um eine verlässlichere Funkkommunikation zu gewährleisten. Dieser Vernetzungsprozess ist automatisiert, sodass der Elektroinstallateur nur dafür sorgen muss, dass die Geräte miteinander bekannt gemacht werden – danach verläuft die Vernetzung eigenständig. Ältere Funksysteme, die mit 433 MHz oder 868 MHz arbeiteten, verließen sich auf eine direkte Verbindung zwischen den Geräten. Wenn zum Beispiel Möbel umgestellt oder eine Wand hinzugefügt wurde, konnten Verbindungsprobleme auftreten. Mit dem Mesh-Netzwerk sind solche Störungen weit weniger wahrscheinlich. 

Große Flexibilität durch Wireless-Systeme

Bei gängigen Anwendungen wie dem Schalten von Licht oder der Regulierung von Jalousien lassen sich Modernisierungen durch elektronische Unterputz-Geräte rasch realisieren. Man tauscht einfach die vorhandenen mechanischen Einheiten aus. Busch-Jaeger präsentiert mit Busch-flexTronics die nächste Generation von Elektronikeinsätzen und -aufsätzen. Dieses umfangreiche Sortiment ist modular gestaltet und umfasst sechs unterschiedliche Unterputz-Module. Mit einer Tiefe von nur 25 Millimetern finden sie in jeder Unterputzdose Platz und können in Verbindung mit smarten Schaltern oder Sensoren Funktionen wie Lichtschaltung, Dimmung oder die Kontrolle von Jalousien und Rollläden übernehmen. Der fortschrittliche Elektronik-Baukasten kann noch erweitert werden, indem traditionelle Bedienelemente durch Funksensoren ersetzt werden, was den Vorteil von Busch-flexTronics Wireless ausmacht. 

Von der einfachen Bedienung bis zum kompletten Smart-Home-System bietet Busch-Jaeger vielfältige Lösungen, um ein Gebäude intelligent, sicher und nachhaltig zu machen.

Die Funk-Module können einzeln über Bluetooth oder mit bis zu 32 Geräten im Mesh-Netzwerk verbunden werden. Das System lässt sich vom Elektroinstallateur mühelos in die standardmäßige 230 Volt Installation einfügen. Die App Busch-free@home Next dient zur Konfiguration der Geräte und zur Steuerung über Smartphone oder Tablet. Verschiedene Funktionen wie Jalousiensteuerung, Lichtregulierung und Bewegungserkennung können sowohl einzeln als auch gemeinsam gesteuert werden. Es lassen sich Zeitsteuerungen oder Gruppeneinstellungen realisieren. So entsteht mit Busch-flexTronics Wireless eine innovative und zukunftssichere Raumlösung, die zudem Energieeffizienz gewährleistet. Das System kann auch später noch erweitert werden, was maximale Flexibilität garantiert. 

Über festinstallierte hochwertige Bedienpanels können vielfältige Funktionen im Haus bedient werden.

Für diejenigen, die über eine Raumlösung hinausgehen möchten, besteht die Möglichkeit, mit Busch-free@home das System auf das gesamte Haus auszudehnen. Hierfür wird eine Systemzentrale, der System Access Point, benötigt, an den bis zu 150 Funksensoren und auch kabelgebundene Geräte angeschlossen werden können. Dieser Punkt ist ebenso mit Busch-flexTronics Wireless kompatibel. Mit diesem Smart-Home-System können sämtliche Haushaltsfunktionen, von Licht über Jalousien bis hin zu Heizung und Klima, intelligent und sogar remote gesteuert werden.

Und wie sicher sind Funklösungen?

Sollte die Funkverbindung unerwartet unterbrochen werden, bleibt der Anwender nicht im Unklaren. Im ungünstigsten Szenario könnten einige Funktionen wie Szenen oder Gruppensteuerungen beeinträchtigt sein, was bedeutet, dass etwa mehrere Jalousien nicht gleichzeitig gesteuert werden können. Dennoch bleibt die direkte Bedienung stets gegeben und alle Geräte können manuell aktiviert werden. Hinsichtlich potenzieller Hackerangriffe auf die Funk-Kommunikation oder das System können Bewohner beruhigt sein, da das gesamte System robust abgesichert ist. Die gesamte Kommunikation erfolgt unter Verwendung der AES 128-Bit-Verschlüsselung. Hierbei steht AES für „Advanced Encryption Standard“, eine weit verbreitete Methode zum Schutz empfindlicher Daten und Verbindungen. Busch-free@home – sowohl die verkabelten als auch die drahtlosen Elemente –, die Busch-free@home App für iOS und Android sowie der Remote-Zugriff über myBUSCH-JAEGER sind vom VDE im Hinblick auf Datensicherheit getestet und als sicher eingestuft. Dadurch wird gewährleistet, dass das heimische Netzwerk optimal gesichert ist. 

Vorteile Funktechnik

1

Einfache und schnelle Anpassung bzw. Erweiterung der Anlage

2

Ideal für die Renovierung oder den Einstieg in die smarte Raumlösung

3

Kleine bis mittlere Anlagen

Vorteile Bustechnik

1

Stetige, einwandfreie Kommunikation der Teilnehmer untereinander

2

Ideal bei Neubau oder Kernsanierung

3

Kleine bis große Anlagen

Die Stärken drahtgebundener Systeme: Umfangreichere Funktionen

Bei Neubauten oder umfassenden Sanierungen sind Bussysteme für die Gebäudeautomation oft die bevorzugte Option. Das grundlegende Konzept hinter der Bustechnologie basiert hauptsächlich auf der Entkopplung von Energie und Datenübertragung. Jeder Teilnehmer ist über den Bus miteinander verbunden und kann direkt darüber angesprochen werden, einzeln, in Gruppen, automatisiert. Auf dieser Basis können auch komplexe Netzwerke erstellt und leicht an bauliche Anforderungen angepasst werden. Die Buskabel können flexibel verlegt werden, wobei Kombinationen aus Linien-, Stern- und Baumtopologien möglich sind. Es sollten jedoch keine Ringstrukturen erstellt werden. Das Bussystem benötigt keinen Abschlusswiderstand und kann parallel zu 230-Volt-Leitungen verlegt werden. Für den Installationsexperten bedeutet dies eine sorgfältige Vorabplanung, da nachträgliche Modifikationen oder Erweiterungen je nach Kontext aufwendig sein können. Busch-Jaeger präsentiert mit dem Busch-Installationsbus KNX und Busch-free@home zwei verkabelte Optionen. Im Vergleich zu KNX-Systemen ist der Einstieg in Busch-free@home sowohl einfacher als auch kostengünstiger. Innovative Funktionen wie Sprachbefehle, App-gesteuerter Fernzugriff und Geofencing ergänzen das Angebot für intuitive Bedienung und moderne Technologie. Das global standardisierte KNX-System eröffnet jedoch umfassendere Automatisierungsmöglichkeiten. Die Grundlage, ähnlich wie bei Busch-free@home, ist das Buskabel, welches zusätzlich zur konventionellen Stromleitung bei Neubauten oder Renovierungen installiert wird. Dadurch werden verschiedene KNX-kompatible Haustechnik-Elemente miteinander vernetzt. Eine Vielzahl von Funktionen können zentralisiert werden. Dabei geht es nicht nur um das einfache Ein- und Ausschalten, sondern auch um das Erstellen von Szenarien oder automatisierten Abläufen.  

Es gibt vielfältige Lösungen, um ein Smart Home zu schaffen – für alle Preisklassen und Zielgruppen, für Funk- und Kabel-Systeme.