ABB Dynafin: Walflossen als Vorbild für nachhaltige Schifffahrt

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Die Schifffahrt ist für fast drei Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich und stellt somit eine der größten Herausforderungen im Kampf gegen den Klimawandel dar. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, hat ABB ein revolutionäres Antriebskonzept entwickelt – ABB Dynafin. Das Konzept basiert auf der Imitation der Bewegungen der Schwanzflosse von Walen und verspricht eine deutlich effizientere und nachhaltigere Schifffahrt.

Schifffahrt & Emissionen: Zahlen & Fakten

01Die Schifffahrt ist für fast drei Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen jährlich verantwortlich.
02Wäre die Schifffahrt ein Land, wäre sie der sechstgrößte Emittent.
03Ohne Maßnahmen könnte die Schifffahrt bis 2050 für bis zu 13 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich sein.
04Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) hat das Ziel, die jährlichen Treibhausgasemissionen der Schifffahrt bis 2050 im Vergleich zu 2008 um mindestens 50 Prozent zu senken.

Von der Natur inspiriert: Der Wal als Vorbild

Auf der Suche nach Lösungen, die Emissionen der Schifffahrt zu senken, liegt es nahe, sich von Walen inspirieren zu lassen: Genau wie die meisten Frachtschiffe sind sie groß und schwer – aber bewegen sich dennoch mit einer erstaunlichen Leichtigkeit, Effizienz und Präzision durchs Wasser. Der Schlüssel: Bei ihnen bilden Lenkung und Antrieb eine Einheit. Ihre Schwanzflossen werden einerseits von kolossalen Muskeln bewegt, verfügen aber andererseits auch über eine riesige Anzahl von empfindlichen Nerven, die direkt mit den leistungsfähigen Gehirnen der Meeressäuger verbunden sind. Auf diese Weise können Sie ihre riesige Kraft unglaublich flexibel und präzise dosieren – und so elegant durchs Wasser gleiten. 

Konventionelle Schiffsantriebe sorgen oft nur für den Schub und überlassen die Lenkung meist einem gesonderten System, wie einem Ruderblatt. Im Gegensatz dazu kombiniert ABB Dynafin Antrieb und Lenkung, genau wie der Wal: Es basiert auf einem elektrischen Hauptmotor, der ein großes Rad antreibt. Von diesem Rad gehen Rotorblätter in Form von vertikalen Schaufeln ab, die alle jeweils von eigenen Motoren angetrieben und so individuell gesteuert werden. Dass jedes einzelne Rotorblatt individuell betrieben werden kann, macht die Lenkung hochpräzise. Und in Summe lässt sich dadurch eine Effizienzsteigerung um bis zu 22 Prozent erreichen.  

Konventionelle Antriebe vs. ABB Dynafin: Die Vorteile im Überblick

01Effizienzsteigerung um bis zu 22 Prozent: Im Vergleich zu konventionellen Wellenantrieben kann ABB Dynafin den Energieverbrauch des Antriebs um bis zu 22 Prozent reduzieren.
02Präzision und Manövrierfähigkeit: Dank der Kombination von Rad und Schaufeln erzeugt ABB Dynafin gleichzeitig Antriebs- und Lenkkräfte. Dadurch wird eine herausragende Manövrierfähigkeit und Positionierungsleistung erreicht.
03Reduktion von Vibrationen und Geräuschen: ABB Dynafin minimiert nicht nur den Energieverbrauch, sondern reduziert auch Vibrationen und Geräuschentwicklung erheblich. Dadurch wird der Komfort für Passagiere und Besatzung deutlich verbessert.
04Flexibilität und Kompatibilität: Das elektrische Antriebskonzept ABB Dynafin ist vollständig kompatibel mit emissionsfreier Batterie- und Brennstoffzellentechnologie.
05Niedrige Unterhaltskosten und Verfügbarkeit von Ersatzteilen: ABB Dynafin punktet mit niedrigen Unterhaltskosten aufgrund seines modularen Aufbaus und der geringen Anzahl an Komponenten. Die Hauptkomponenten sind jederzeit gut zugänglich, was eine effiziente Wartung ermöglicht. Zudem bietet ABB eine hervorragende Verfügbarkeit von Ersatzteilen, sodass Ausfallzeiten minimiert werden und die Schiffe kontinuierlich betriebsbereit sind.

Ein Schritt hin zu einer nachhaltigen Schifffahrt

Die Einführung von ABB Dynafin ist jedoch nur ein erster Schritt in Richtung einer nachhaltigen Schifffahrt. Dafür wird voraussichtlich mehr als eine einzelne Patentlösung brauchen. Vielmehr wird ein ganzheitlicher Ansatz benötigt, der auf mehreren Säulen beruht. Neben innovativen Antriebskonzepten spielen dabei auch der Einsatz kohlenstoffarmer Treibstoffe, die Reduzierung von fossilen Brennstoffen und Nutzung alternativer Energiequellen, die Implementierung von Datenanalysen und die Verwendung energieeffizienter Geräte eine wichtige Rolle. 

ABB hat sich dem Ziel verschrieben, die Schifffahrtindustrie bei der Umsetzung einer nachhaltigen und effizienten Schifffahrt zu unterstützen. ABB Dynafin ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Mit dieser Technologie präsentiert das Unternehmen ein wegweisendes Antriebskonzept, das nicht nur die Umweltauswirkungen der Schifffahrt reduziert, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Branche steigert.