Effiziente Prozesse und bessere Entscheidungen mit ABB Ability

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Definierte Prozesse, speicherprogrammierbare Steuerungen, Prozessoptimierung: Dank der Automatisierung hat die Produktion in der Prozessindustrie enorm Fahrt aufgenommen. Der nächste Halt ist Prozessintelligenz: Das smarte Leitsystem der Zukunft unterstützt die dynamische Produktion und hilft Unternehmen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Automatisierung, Vernetzung und künstlicher Intelligenz zum Trotz: Auch wenn maschinelle und digitale Prozesse zunehmen, müssen Menschen viele Entscheidungen immer noch selbst treffen. Wie viele, hat der Psychologe Ernst Pöppel schon vor über zehn Jahren beziffert: 20.000 Entscheidungen treffen wir jeden Tag, ob bewusst oder unbewusst. Knäckebrot oder Donut, Treppe oder Aufzug – oft hat eine Wahl überschaubare Auswirkungen. Doch am Arbeitsplatz kann eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als falsch erweist, weitreichende Folgen haben und vom Produktionsstopp verbunden mit Umsatzverlusten über einen erhöhten Energieverbrauch bis hin zu hohen CO2-Emissionen viele empfindliche Unternehmenskennzahlen betreffen. 

Um im Betrieb die richtige Entscheidung zu treffen, sind Mitarbeitende auf Arbeitsmittel angewiesen, die sie in ihren Tätigkeiten aktiv unterstützen. Wir helfen Unternehmen dabei, umfassende Einblicke in ihre Betriebsabläufe zu erhalten und sicher, effizient und ressourcenschonend zu produzieren: Mit ABB Ability™ unterstützen wir Kunden darin, bessere Entscheidungen zu treffen und dabei einen echten Mehrwert zu erzielen. 

Ob Lebensmittel- und Getränkeherstellung, chemische Industrie oder Pharmazie: Für Unternehmen in der Prozessindustrie ist das Prozessleitsystem (PLS) das Herzstück der Produktion. Das Leitsystem misst, steuert und regelt jeden verfahrenstechnischen Schritt und stellt somit die Basis für einen erfolgreichen Betrieb dar. ABB Ability™-System 800xA ist für diesen Einsatz seit Jahrzehnten die erste Wahl: Seit Jahren verteidigt das Leitsystem von ABB global die Position auf Platz Eins. 

Bessere Entscheidungen durch optimierte Automatisierung

Investitionen schützen, neue Funktionen ermöglichen und Innovation beschleunigen – diese Fähigkeiten, die ABB Ability™ System 800xA Kunden bietet, sind die Basis dafür, dass unsere Leitsysteme seit über 40 Jahren weltweit führend sind. 

Heute stehen produzierende Unternehmen vor großen Herausforderungen. Die größte Aufgabe, der sich Organisationen gegenwärtig stellen müssen, lautet: weiterhin rentabel produzieren und gleichzeitig höchste Nachhaltigkeit erreichen. Dafür muss die Herstellung flexibel aufgestellt sein, um die Marktnachfrage zu befriedigen und die Auswirkungen von schwankenden Energiepreisen, unterbrochenen Lieferketten und steigenden Kosten für die Einhaltung von Vorschriften auszugleichen. 

Für das Erreichen dieser Ziele ist die digitale Transformation ein Schlüssel – und für diesen ist wiederum die Automatisierung die wichtigste Grundlage. Das PLS der Zukunft wird diesen Wandel unterstützen, indem es 

  • Die Betriebskosten mit einer offenen, sicheren, standardbasierten Plattform reduziert, die sich kontinuierlich an neue Anforderungen anpasst
  • Sicher, zuverlässig und mit einem hohen Maß an Autonomie kontrolliert wird – vor Ort und remote
  • Automatisiertes Engineering und Projektmanagement bietet, für eine anpassungsfähige, modulare Systemgestaltung und Projektausführung
  • Die digitale Transformation mithilfe eines digitalen Ökosystems für erweiterte Steuerungsfunktionen beschleunigt 

Mit diesen Fähigkeiten vor Augen, ist unsere Arbeit am PLS der Zukunft geleitet von einer klaren Vision: Automatisierung wird sich in zwei Bereiche einteilen. Ein robuster Kern wird durch eine modulare Architektur bedient und Echtzeitreaktionen bieten. Eine erweiterte digitalisierte Umgebung wird sicher mit dem IoT verbunden sein und die Zusammenarbeit von Menschen, Systemen und Geräten verbessern. Mit dieser Vision ermöglichen wir es Kunden, neue Innovationen einzuführen und gleichzeitig aktuelle Investitionen zu maximieren – in ihrem eigenen Tempo und angepasst an den Bedarf.

Big Data im Betrieb verwalten und auswerten

Produkte und Herstellmethoden werden immer komplexer – und mit steigender Komplexität wächst die Menge an Daten, die in der Herstellung gesammelt werden. Mit ABB Ability™ System 800xA beherrschen Betreiber Big Data und können sie effizient nutzen: Prozessintelligenz erlaubt es, den Prozess zu analysieren, zu verstehen und zu optimieren. Das Leitsystem entwickelt aus den gesammelten Daten Produktionsintelligenz, die hilft, die Overall Equipment Efficiency (OEE) zu erhöhen, indem die Effizienz des Produktionsprozesses berechnet und verfolgt wird, um verborgenes Potenzial für eine Erhöhung der Auslastung, der Betriebszeit und der Qualität aufzudecken. 

Mit dem integrierten Energy Monitor erhalten Betreiber ein flexibles Energiemanagement- und Produktionsüberwachungssystem nach DIN EN ISO 50001, das ohne Installation einfach zu bedienen und auch auf Smartphones und Tablets verfügbar ist. Das Modul Statistical Process Control (SPC) verwendet Anlagendaten für Qualitäts- und Optimierungsanalysen, die helfen, Probleme zu vermeiden und die Produktion zu verbessern. 

 

Bessere Entscheidungen – branchenübergreifend und anwendungsspezifisch

ABB Ability™ ist unser digitales Lösungsportfolio für alle industriellen Prozesse von der Energiewirtschaft über Prozessindustrie, Wasser & Abwasser bis hin zu Verkehr, Marine und Gebäude. Denn alle Industrien stehen gleichermaßen unter Druck, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren und ihre Nachhaltigkeit zu verbessern. Die zentrale Aufgabe all unserer Tools ist es deshalb, Ressourcen effizienter einzusetzen und CO2-Emissionen zu senken. Dies ist durch unterschiedliche Mittel möglich: sei es durch intelligente Automatisierung, ein verlängerter Lebenszyklus der Anlage, reduzierte Wartungskosten, gesteigerte Produktivität oder erhöhte Sicherheit. 

Diese Ziele erreichen Anwenderinnen und Anwender von ABB Ability™ durch die Nutzung der Digitalisierung. Wenn physische Assets, Leittechnik, Mess- und Steuerungsgeräte, Edge- und Cloud-Computing-Ressourcen sowie unterstützende Technologien mit Hilfe des IIoT vernetzt werden, ist der Weg frei für bessere Entscheidungen zur Nutzung von Ressourcen und Energie innerhalb des Unternehmens. Mit ABB Ability™ System 800xA erhalten Betreiber in der Prozessindustrie ein leistungsfähiges Tool, um im Betrieb Ressourcen effizienter zu nutzen, die Produktivität zu erhöhen und jeden Tag die richtigen Entscheidungen zu treffen, die die Produktion optimieren und die OEE erhöhen. 

Über alle Branchen und Organisationsbereiche hinweg unterstützt unser ganzheitliches digitales Lösungsportfolio Unternehmen beim Erreichen ihrer Ziele. ABB Ability™ befähigt Organisationen,  

  • energieeffizienter zu arbeiten,  
  • Anlagenlebenszyklen zu verlängern,
  • Wartungskosten zu senken,
  • die Produktivität zu steigern,
  • die Sicherheit zu verbessern und
  • agiler zu handeln.  

Neben branchenübergreifenden Lösungen, die die Effizienz und den Energieverbrauch aller Assets effektiv optimieren, umfasst das Portfolio von ABB Ability™ zahlreiche weitere branchenspezifische Lösungen. Anwenderinnen und Anwendern in der Prozessindustrie ermöglichen sie, bessere Entscheidungen zu treffen und somit ihre Wettbewerbsvorteile langfristig sicherzustellen. 

IT/OT-Konvergenz, Cyberbedrohungen, Energiepreise: Die Prozessindustrie steht vor großen Herausforderungen. Im Interview erklärt Gero Lustig, Digital Lead Hub Central/Southern Europe bei ABB, welche Trends die Industrie 2023 voranbringen.

Prozessautomatisierung-Trends 2023